Поиск часто задаваемых вопросов
Можно ли использовать модули расширения ТM2 для M221?
Да, это возможно.
Контроллеры M221 могут использоваться как с модулями расширения TM3, так и с модулями TM2, но необходимо учитывать, что у модулей TM2 ниже,чем у модулей TM3, скорость обмена данными по внутренней шине, и наличиие в конфигурации хотя бы одного модуля TM2 приведёт к снижению скорости обмена данными по внутренней шине до значений характерных для модулей TM2, даже если все остальные модули будут из линейки TM3. Если в конфигурации используются как модули TM2 так и TM3, то модули TM2 нужно установить в конец шины. Модули TM2 могут использоваться в конфигурациях с применением модулей раширения шины TM3XTRA1 и TM3XREC1, в этом случае можно использовать только модули TM3.
Контроллеры M221 могут использоваться как с модулями расширения TM3, так и с модулями TM2, но необходимо учитывать, что у модулей TM2 ниже,чем у модулей TM3, скорость обмена данными по внутренней шине, и наличиие в конфигурации хотя бы одного модуля TM2 приведёт к снижению скорости обмена данными по внутренней шине до значений характерных для модулей TM2, даже если все остальные модули будут из линейки TM3. Если в конфигурации используются как модули TM2 так и TM3, то модули TM2 нужно установить в конец шины. Модули TM2 могут использоваться в конфигурациях с применением модулей раширения шины TM3XTRA1 и TM3XREC1, в этом случае можно использовать только модули TM3.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: