Поиск часто задаваемых вопросов
Какая версия OFS (OPC Factory Server) является актуальной на данный момент, где можно посмотреть список заказных номеров (референсов)?
Вопрос: Какая версия OFS (OPC Factory Server) является актуальной на данный момент, где можно посмотреть список заказных номеров (референсов)?
Программное обеспечение: OFS (OPC Factory Server
Ответ:
Актуальная версия V3.6, список референсов приведён ниже:
Версия Small в отличие от Large имеет ограничение в 1000 точек и не поддерживает протокол OPC XML-DA.
Программное обеспечение: OFS (OPC Factory Server
Ответ:
Актуальная версия V3.6, список референсов приведён ниже:
TLXCDLFOFS36 | OPC-сервер Large 200 лиц. (DVD) |
TLXCDLTOFS36 | OPC-сервер Large 10 лиц. (DVD) |
TLXCDLUOFS36 | OPC-сервер Large (DVD) |
TLXCDSTOFS36 | OPC-сервер Small 10 лиц. (DVD) |
TLXCDSUOFS36 | OPC-сервер Small (DVD) |
TLXCDTCP50M | БИБЛИОТЕКА TCP OPEN (CD-ROM) |
TLXCDUPDLOFS | Обновление OFS Large (DVD) |
TLXCDUPDSOFS | Обновление OFS Small (DVD) |
Версия Small в отличие от Large имеет ограничение в 1000 точек и не поддерживает протокол OPC XML-DA.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: