{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is there a parameter in the ATV32 that will allow me to reverse the output phase rotation?
Issue:
ATV32 parameter that will allow to reverse the output phase rotation

Product Line:
Altivar 32 series

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
Can not find a parameter to do this in current literature.

Resolution:
The ATV32 series drive does not have a means to reverse the output phase rotation via programming parameter. To reverse the direction of the motor, swap 2 leads on the output side of the drive. If you swap phase rotation on the input side of the ATV32, the motor direction will not change.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: