{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is there a 120V control option card available for the ATV630 Process drives?
Issue:
Is there a 120V control option card available for the ATV630?

Product Line:
ATV630, ATV Process

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
A 120VAC input adapter card is not available for the process drives.
Consider an interposing relay for each digital input used.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: