{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the remote mount keypad for the ATV12 drives?

Article available in these languages: Испанский, Японский

Issue:
Part number for remote mount keypad for the ATV12.

Product line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
There are two keypad options: VW3A1006 (IP54) or the VW3A1007 (IP65).
The kit comes with the screws to mount the keypad to an enclosure or door.  A cable to connect the keypad to the drive is not included.  Customer needs to order cable VW3A1104R10 (1 meter) or VW3A1104R30 (3 meter) separately.



Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: