{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What does Obr mean on Drive Status display when ramping down on ATV61 and ATV71?
Issue:
Why does my drive show Obr on display when ramping down on ATV61 or ATV71?

Product Line:
ATV61, ATV71, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Obr [Overbreaking]  is a drive state and not a fault. It is displayed in the top left corner of the graphic keypad if the drive is decelerating and using the Auto-Adapted Deceleration Ramp to avoid a possible overbreaking fault (ObF). This status may show up when Decel Ramp Adapt parameter is enabled.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: