{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How is the OPR parameter scaled on the ATV71 series drive?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
Scaling the Analog Output when using Output Power on an ATV61/71.

Product Line:
ATV61/ATV71

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The output power (OPR) function is scaled between 0 and 2.5X the NPR (Rated motor power) setting under menu 1.1 (Simply Start).   This parameter should be set to match the horsepower or KW rating of your motor in order for the output scaling to be accurate.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: