{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is it possible to use Round Edge busbar in BlokSeT?
It is acceptable to use the round edge busbar for HBB, VBB for BlokSeT D, Dc, Mf, Ms and breaker connections. But it is not permissible to use this shape in Mw2 VBB. Because, when the drawers are inserted, the contact area of the plug with the VBB might reduce due to the round edge compared to the flat edge bars. So, the risk of temperature rise is higher in such case. So, it is not permissible to use round edge busbars in Mw2 VBB.
Round edge busbars

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: