{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the standard overload range for form H30 on an 8536 type S starter?
Issue:
SSOLR code for 8536 type S Starter

Product Line:
NEMA Type S starters

Environment:
Type S Full Voltage Contactors and Starters

Resolutions:
The standard overload range will depend on the starter size.  Note the range can be changed.  Check the Digest for details on modifying the form.
Size0001234567
(SSOLR comes standard)
Amp Range3-96-189-2715-4530-9045-13590-270180-540270-810

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: