{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply?
Issue:
Maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply

Product Line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Maximum customer current available is 100 mA (+ 24 VDC -15% +20% protected against short-circuits and overloads).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: