{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the clock speed of M340 processor?
Question:
What is the clock speed of M340 processor?

Answer:
The all M340 processors are from ARM9 family and the core processor is a 32 bits processor. Its speed is 180MHz except for BMXP341000

The speed of BMXP341000 is 110 MHz..

BMXP341000 runs 4.8 Kint/ms (100% boolean) or 4.4 Kint/ms (65% boolean and 35% arithmetic).

BMXP342010, BMXP342020, BMXP342030 run 7.1 Kint/ms (100% boolean) or 6.7 Kint/ms (65% boolean and 35% arithmetic).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: