{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How do you set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC?
Issue:
Set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to set up the DQ or DO so that it controls the a output for OCC.

Resolution:

Wiring:
Jumper +24vdc to DQ+
Wire your + side of your relay coil to DQ-
Wire the other side of the coil to Com

Programming:
In the Application Function Menu, set OCC to DO1

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: