{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What parameters can be added to the ATV630 MyMenu?
Issue:
Needs to add parameters to MyMenu on an ATV630.

Product line:
ATV630, ATV600, Altivar Process

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The MyMenu can only add parameters listed under the Complete Settings menu.  Other parameters, such as Motor Thermal State (THR) under the Display menu, cannot be added to the MyMenu.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: