{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

Wire recommendation to use with EM4200 series meters

Issue
Wire recommendation to use with EM4200 series meters

Product Line
EM4200 series meters
EM4235
EM4236

Environment
Meter wiring

Resolution
The EM4200's recommended wire size for I/O, Communications, and CT is 24-16 AWG (0.2 to 1.5 mm2) shielded wire, solid or stranded.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: