{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the specification on the ATV320 Internal +24Vdc power supply?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
ATV320 internal +24Vdc power supply specifications.

Product Line:
Drives

Environment::
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:

+24 Vdc, sampling time 2 ms, maximum voltage 30 V, maximum current 100 mA  this supply is used for turning on the logic inputs.

Also note that the P24 is not a input for external supply.   The P24 is a output supply for the STO safe torque off input.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Категория:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Категория: