{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the Short Circuit (AIC) rating for Circuit Breakers inside the ATV660 Drive System?
Issue:
Short Circuit (AIC) rating for Circuit Breakers inside the ATV660 Drive System.

Product Line:
ATV660, Process Drive System

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
All Altivar 660 Process Drives include a circuit breaker as a disconnect device and
have a short-circuit rating of 100,000 A at up to 480 V.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: