{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can the ATV630 be powered up with only the 24VDC control voltage to set the parameters?
Issue:
Can the ATV630 be powered up with only control voltage?

Product Line:
ATV630

Cause:
n/a

Resolution:
Yes.  The ATV600 Series is rated to bring external +24VDC supply and wire to P24 and bring external common to 0v to power up the display and can change the parameters.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: