{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
EM4800 Control Power Voltage Range
Issue
Acceptable control voltage range for the EM4800

Product Line
EM4800

Resolution
The voltage range for the control power supply is 108VAC - 130VAC
Kindly contact triacta technical support for more information:

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: