{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATS48 soft starter can you add a time delay to the start command?
Issue:
Can you add a time delay to the start command on an ATS48?

Product Line:
Altistart 48 soft starter

Environment:
All

Cause:
Wants to set up a time delay relay.

Resolution:
You will need to add a external on delay time delay relay.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: