{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Как в Vijeo Designer привязать анимацию (лампа или др.объекта) к биту слова?
Вопрос: Возможно ли в Vijeo Designer привязать анимацию (лампа или др.объекта) к биту слова?

Среда: Vijeo Designer, Vijeo Desiner Basic

Ответ:
Да, можно извлечь бит из слова в Vijeo Designer (ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ), и назначить анимацию на него.
Для выделения бита слова использйте следующий синтаксис: VariableName.X(n), где n = позиция бита в
слове
Например: если я хочу отобразить бит 0 целочисленной переменной INT01, синтаксис будет, INT01.X(0)

Примечание: эта функция предназначена только для анимации отображения содержимого бита слова.

Если нужно обеспечить запись бита слова, определите свойства
переменной типа Integer режитм Bit Field в свойствах переменной Data length и задайте Bit Width = 1.  Выбрать нужный бит следует через установку Offset bit no в номер нужного бита.

Для внутренних переменных панели (internal) - записи типа VariableName.X(n) не используются.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: