{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV610: уровень срабатывания защиты по недонапряжению USF
Уровень срабатывания защиты по недонапряжению определяется параметром USL:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]
[Undervoltage Level] USL

Диапазон значений параметра USL зависит от значения параметра URES:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]
[Mains Voltage] UrES

При URES=380 диапазон изменения параметра USL составляет 190...212 V.
При URES=415 USL не может быть изменен и составляет 212 В - см. таблицу ниже:

VdcVMains AC (=VDC / √2)ОписаниеКод ошибки
770 V544 VOvervoltage threshold after charging and during operationOBF
720 V509 VSwitch-on value for auto ramp function .(without braking unit)BRA
700 V495 VOver-voltage level, during charging processOSFH
690 V488 VLevel for overvoltage resetOSFL
586 V415 VNominal rated voltage levelUNL
360 V255 VCharging circuit closed, under voltage ride through levelUSFH
300 V212 VUndervoltage shut-down (charging circuit active)USFL
268 V190 VSupply of electronics activeUSFL_low
5 V4 VPreload capacitor error

Также читайте ответы на часто задаваемые вопросы на сайте (в строке поиска вводите ATV610).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: