{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can you power up the ATV32 with an external 24Vdc supply?
Issue:
ATV32 power up with an external 24Vdc supply

Product Line:
ATV32

Environment:
All serial numbers

Cause:
To maintain control power to the drive.

Resolution:
Yes, the P24 terminal and COM are the connections that can be used for external 24VDC.
**NOTE:  This does not apply to the ATV320, the P24 terminal on ATV320 is only used to supply the STO (Safe Torque Off) terminal, P24 will not accept 24v.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: