{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
XVUZ12 is compatible with XVBZ0x base?
Yes. XVUZ12 is compatible with XVBZ0x base. but the edge of XVUZ12 is not flushed with the edge of XVBZ0x. you can see the mounting picture of real objects.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
mounting img.jpg [70.13 KB]
Узнайте больше
Категория:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Категория: