{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What's the basic or typical combination of XVU range?
The basic or typical combination of XVU range as below:
Without Buzzer: Base unit (XVUZ0x) + AC body or DC body (XVUC21x) + LED lights (XVUC23~XVUC29)
With Buzzer: Base unit (XVUZ0x) + AC body or DC body (XVUC21x) + LED lights (XVUC23~XVUC29) + XVUC9S(x)
With Sound: Base unit (XVUZ0x) + AC body or DC body (XVUC21x) + Sound unit (XVUC9V) + LED lights (XVUC23~XVUC29)
With PWM units: Base unit (XVUZ0x) + AC body or DC body (XVUC21x) + XVUC9VP and / or XVUC29VP

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: