{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
OFS / Виртуальные машины
Вопрос (Проблема):
OFS / Виртуальные машины

Серия/Окружение/Версии:
OFS V3.50 и старше

Решение:
Документация OFS V3.50 содержит текст: «OFS нельзя устанавливать на виртуальные машины». В действительности, OFS не тестировался на виртуальной машине (VM). Это означает, что мы не можем гарантировать, что он будет функционировать, или он не будет функционировать в этой среде. Поэтому пользователь, который хочет использовать OFS в виртуальной среде, должен сам выполнять тесты.
Испытания и тесты, которые мы сделали, показали нам, что нет никаких конкретных проблем с предыдущими версиями OFS или с этой версией V3.50, но мы видим наличие некоторых ограничений:
*) Возможна работа только через Ethernet; другие сети не работают.
*) Виртуальная машина эмулирует сетевую карту ПК; поток связи на этой виртуализированной сетевой карте на 20% ниже по сравнению с физической картой.
*) Связь на виртуализированной сетевой карте увеличивает загрузку процессора с 20 до 100% (так до x2) по сравнению с физической картой.
*) Не рекомендуется запускать одновременно несколько VM с OFS на одной машине из-за вышеупомянутых замечаний (которые применимы к каждой VM).
В случае возникновения каких-либо проблем (например, проблем с производительностью, проблем перегрузки канала связи или не получения ответа за заданное время, ложного или фиктивного сообщения ...), будет очень сложно определить, является ли это проблемой виртуализации или проблемой OFS.
Таким образом это предложение «OFS не должно быть установлено на виртуальных машинах» будет удалено из документации в будущем, поскольку планируется, что OFS V3.60 будет совместим с VM (конкретный тип VM будет указан в документации после тестирования). Нужно учитывать, что разработка приложения для использования с VM может выполнятся пользователем под его ответственность, она требует всестороннего тестирования и должна учитывать указанные выше ограничения VM.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: