{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV900: Пассивные фильтры VW3A46xxx: как подключить контактор для исключения перенапряжений при малых нагрузках?
Пассивный фильтр позволяет уменьшить гармоники тока до уровня THDi менее 16%, 10% или 5% (в зависимости от типа пассивного фильтра).

Реактивная мощность увеличивается при работе на холостом ходу или при небольшой нагрузке.
Для снижения этой реактивной мощности конденсаторы фильтра могут быть отключены с помощью ПЧ. Для этого необходимо управлять контактором с помощью релейного выхода ПЧ при значении тока двигателя меньше 10 % номинального тока ПЧ.

Схема подключения приведена в Руководстве по установке пассивного фильтра:

https://schneider-electric.box.com/s/713d5192gyfpkifi94orxq7l3cxtkcix






































Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: