{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives frame size three drives?
Issue:
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives.

Product Line:
ATV600 and ATV900 drives frame size 3

Environment:
All

Cause:
Filter for bearing current reductions

Resolution:
The part number is VW3A5503 and its value of inductance is 120.0 uH

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Altivar Process ATV900_VW3A5503.pdf [93.46 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: