{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is it possible in Unity pro to force %IW values directly from the Animation Table with M580?
Issue
Need to force analog input DDT in the M580.

Product line
M580, Unity pro , Control Expert


Resolution
It is possible now to force Analog inputs on M580 with unlocated data model (on Device DDT).

it will not be implemented on located data, because Schneider focus is on unlocated Data with M580.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: