{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV212: можно ли использовать для привода холодильных компрессоров?
ATV212 для привода холодильных компрессоров использовать можно. Но компрессор должен быть не поршневой, а scroll.
Поршневой компрессор в зависимости от положения вала и числа цилиндров имеет зависимость момента сопротивления от угла положения вала, изображенную на картинке ниже:








































Scroll компрессор имеет другую характеристику:

























ПЧ ATV212 предназначен для привода вентиляторов и насосов. Данные механизмы имеют переменный момент сопротивления. Для данного вида механизмов не требуется обеспечивать момент при низких скоростях. Поэтому диапазон регулирования для ПЧ ATV212 не нормируется - иначе говоря, при низких скоростях ПЧ ATV212 не обеспечивает регулирования скорости при нагружении номинальным моментом. Вентилятор на низкой скорости имеет момент сопротивления значительно меньше номинального.

Поэтому при запуске поршневого компрессора в зависимости от положения вала ПЧ ATV212 может столкнуться с ситуацией, когда момент привода будет меньше момента сопротивления. В результате привод будет неподвижен, ток двигателя будет увеличиваться. При достижении значения тока, при котором момент будет больше момента сопротивления привод (компрессор) придет в движение. Но если ПЧ выбран так, что максимальный переходной ток будет меньше требуемого - запуска не произойдет. ПЧ будет работать в режиме токоограничения и отключится по токовой перегрузке.

Поэтому использовать ПЧ ATV212 для привода поршневых компрессоров не рекомендуется. Используйте ATV310/ATV71/ATV610/ATV600/ATV900.

Для привода scroll компрессоров ПЧ ATV212 использовать можно без ограничений.

Специальный функционал ПЧ ATV212 позволяет безопасно запустить компрессор, контролировать смазку при работе, включая контроль смазки при работе на низкой частоте и управление вентилем впрыска масла при работе на высокой частоте, избегать перегрузки и кавитации, сухого хода, повышения давления и температуры, а также конденсации.

Функция управления стартом компрессора позволяет защитить компрессор. Компрессор после подачи СТАРТ на ПЧ должен достигнуть [Low limit Freq] (LL) в течение времени [LL speed time] (F328). Иначе ПЧ отключается выбегом и производит авторестарт после паузы, задаваемой [Pre-start delay] (F329). Если компрессор достиг скорости [Low limit Freq] (LL) за время менее [LL speed time] (F328), то ПЧ производит запуск двигателя до частоты [Pre-Start speed] (F327). В течение [Pre-Start time] (F326) привод работает на этой частоте. После этого частота вращения определяется заданием.
На рисунках ниже показаны процессы запуска компрессора.




























Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: