{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
M241/258 Frequency meter output is not 0 when no pulses are received
M241 and M258 frequency meters have a "Validity" output which is FALSE when no pulses are received after the duration defined in "Time base" parameter ( 10, 100 or 1000 ms).

When "Validity" output is FALSE, "CurrentValue" has the last computed frequency value (not 0), but this value must be ignored.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: