{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How to change an ATV630 programming, so that it is a heavy duty rated drive instead of normal duty?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
Programming ATV630 for Heavy Duty.

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All

Cause:
Rating

Resolution:
Change from normal duty to heavy duty under motor control menu for dual rating.
Change Motor control type to standard from quad.
Note: The rating of the drive does drop by 1 frame size if the drive is heavy duty rated instead of normal duty.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: