{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the recommended wire size and torque for the VW3A3600 module adapter grounding screw?
Issue:
Recommended wire size and torque for the the ATV320 drives VW3A3600 adapter grounding screw.

Product Line:
Altivar ATV320 VW3A3600

Environment:
All

Cause:
Overtorquing the VW3A3600 module ground screw will strip the threads.

Resolution:
The recommended wire size is AWG 14 size wire and the recommended torque is 4.4 lb-in or 0.5 Nm
See the attached instruction bulletin.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
VW3A3600 module adapter NVE22661_02.pdf [751.79 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: