{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is an ASF fault on an ATV320 drive?
Issue:
Getting an ASF fault on an ATV320 drive

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
ASF faults

Cause:
Occurs during the phase-shift angle measurement, if the motor phase is disconnected or it the motor inductance is too high.

Resolution:
Check the motor phases and the maximum current allowed by the drive.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: