{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Are the PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000 meters calibrated to ANSI C12.20 at unity power factor?
Product Line
PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000

Environment
Meter Specifications

Resolution
Schneider Electric does not calibrate to C12.20, we verify to it.  The ANSI C12.20 claim is as follows:

ION9000/ION8650 Accuracy Class 0.1 (0.1% energy accuracy at unity PF)
PM5000/PM8000/ION7650 Accuracy Class 0.2 (0.2% energy accuracy at unity PF)

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: