{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Подскажите как правильно просчитать используемые потоки?
Если мы, например, считываем информацию c NOM, а потом туже самую информацию передаем по noe по ModbusTCP на верхний уровень это уже 2 потока?
Сколько максимально потоков может быть для нашего контроллера?
Ответ: Сам по себе вопрос не совсем точно поставлен, поясню почему.
Количество потоков будет зависеть от интенсивности обмена.
Сколько будет передаваться в единицу времени и на сколько будет загружен ЦП.


Специального документа для произведения расчетов загруженности - НЕТ.
Подсчитать загруженность можно согласно документации по ЦП "35012676_K01_000_13.pdf".
В документе указаны времена выполнения команд, следует учитывать ещё и ограничения по передаче данных для Ethernet TCP/IP Modbus.

Особо обращаем Ваше внимание,
что при передаче информации через ЦП потребуется,
2 цикла контроллера, а для отдельных модулей NOE, NOR до 3 циклов контроллера.
Сама производительность ЦП и порта ниже чем отдельно стоящих, модулей т.к. ЦП выполняет остальные команды.
Подробно время реакции можно посмотреть в каталоге.

Прикреплены выдержки из каталога 2012 года, сам каталог можно скачать:
https://www.se.com/ru/ru/download/document/MKP-CAT-M340-12/
(Обратите внимание на ограничения стр.3/19-20 и 3/22-23 стр.107-108, 110-111)

Прикреплены выдержки из этого документа, а целиком документ можно скачать:
https://www.se.com/ww/en/download/document/35012676K01000/

Полный комплект документации по UnityPro: Unity Pro 13.1_EN - Complete Documentation
https://www.se.com/ww/en/download/document/UnityPro_EN/

Прикреплен файл с вырезками из документации.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Case Number 46562966.rar [974.1 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: