{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Does M580 NOP system comply to IEC62351-5
Question:
Does M580 NOP system comply to IEC 62351-5?

Answer:
IEC62351-5 is for secure authentication at power devices other than controllers. In terms of M580 NOP(IEC61850), it doesn't have encryption so not comply to this standard.
On the other hand, IEC62351 is for system and it can be addressed by power system…

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: