{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is it possible to use Ethernet IP and Ethernet TCP on the same network using an ATV630?
Issue:
Usage of Ethernet IP option and the integrated Ethernet TCP on the same network with an ATV630

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
I have several ATV630 monitoring Ethernet, some have option Ethernet cards and some do not.

Resolution
Ethernet IP and Ethernet TCP cannot be used on the same network.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: