{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV212: SoMove Detected error history - журнал ошибок
Журнал ошибок ПЧ ATV212 доступен для просмотра как с панели ПЧ, так и при помощи ПО SoMove.

Подключитесь к ПЧ ATV212 и выберите вкладку Errors detection:













При выделении поля ошибки, например Error n-1, как показано на рисунке, становится доступна информация как о коде ошибке, так и о условиях, при которых эта ошибка возникла.
Вы можете просмотреть выходную частоту, статус, уставку по частоте, выходной ток, напряжение, сигналы на входных и выходных терминалах, а также время работы ПЧ.

Поле Good data or not содержит информацию о корректности полей с условиями возникновения ошибки:

111xxxxx - значения некорректно;
000xxxxx - значения корректны.


Поле "Status of cumulative run time" показывает время работы ПЧ:
единица “1” равна 100 часам.

Поля "Status of input terminals" и "Status of output terminals" дают информацию о сигналах на входных и выходных терминалах:

Input terminal bit 0: F
Input terminal bit 1: R
Input terminal bit 3: RES
Input terminal bit 6: VIA
Output terminal bit 0: RYA-RYC
Output terminal bit 2: FL

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: