{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Are the 12U and 18U NetShelter SX cabinets IBC High Seismic Area of OSHPD compliant?
Issue:
Looking for seismic compliance.

Product Line:
NetShelter SX 12U, 28U

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
I cusotmer is asking if the NetShelter SX 12U or 18U cabinets are either IBC High Seismic Area or OSHPD compliant.

Resolution:

At the current time the cabinets are not OSHPD or IBC compliant.
Compliance is forthcoming, and this document will be updated when compliance is met.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: