{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Issue: How can I obtain a French Language version of Control Expert

Issue
How can I obtain a French Language version of Control Expert

Product Line
EcoStruxure Control Expert

Environment
EcoStruxure Control Expert v14.0

Resolution
There is only one executable for Control Expert. When it is installed go to the wildows start button and find EcoStruxure Control Expert. You will see a utility Language Selector  Your will be given a choice of Language.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: