{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the pickup voltage for the RSB series relays?
Issue:
Voltage at which the coil will engage

Product line:
Relays and Timers

Environment:
RSB Zelio Plug in Relays

Cause:
Documents show drop out voltage not pick up voltage

Resolution:
The pickup up voltage is within 70% of the rated coil voltage.

So for example on RSB1A120ED with a 48VDC coil, the pick up voltage is 33.6VDC.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: