{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV212: F703 - для чего нужен этот параметр при ПИД регулировании?
Переменная F703 меняет диапазон изменения переменной FC - это значение уставки давления, которое изменяется кнопками вверх/вниз и сохраняется в рамяти при нажатии на ENT.
При задании уставки ПИД-регулятора с панели ПЧ кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ:
F703=0 - диапазон изменения FC от минимальной частоты до верхней частоты: [LL..UL].
F703=1 - диапазон изменения FC от 0 до верхней частоты: [0..FH].

Также F703 меняет отображение переменных FC, FH, F202, F204, F211, F213, F392, F393 при изменении F702 от нулевого значения.
Например, F702=0.5 ---> F202=[0..200 x F702] - диапазон изменения будет от 0 до 100.
Аналогично для параметра F204.

Таким образом, даже при ненулевой минимальной частоте (параметр LL) Вы можете настроить задание и отображение частоты в барах -
см. Статью "ATV212: ПИД регулирование - задание уставки и индикация давления: в барах"

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: