{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How bright are the Harmony ST6 series HMIs?
Issue
What are the brightness values of each of the Harmony ST6 series HMIs?

Product Line
Harmony ST6

Environment
Human Machine Interfaces (HMIs)

Resolution
The brightness levels of each Harmony HMIST6 model are as follows:
ModelScreen SizeBrightness (cd/m2)
HMIST62004" Wide400
HMIST64007" Wide400
HMIST650010" Wide300
HMIST660012" Wide250
HMIST670015" Wide350

Note on units: 1 candela per square meter (cd/m2) is equal to 1 nit.

For more information about the Harmony HMIST6 series, please refer to this catalog:
Hamony ST6 Basic and Web HMI Panels Catalog

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: