{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How to verify the BMXNOR0200H NTP Client service status inside the Control Expert application?
Issue:
How to verify the BMXNOR0200H NTP Client service status inside the Control Expert application?

Product Line:
Modicon M580 Controller, M340, BMXNOR0200H, BMXNOR0200.

Environment:
All

Resolution:
We can use the implicit exchange using the IODDT of type T_COM_ETH_BMX as described below and verify the NTPC_STATUS_BIT #5.
Note: This status bit tells only whether the BMXNOR0200H NTP Client service is activated configured and running or not. It will not tell the NTP Server connection status.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: