Поиск часто задаваемых вопросов
Как установить IP-адрес для порта Ethernet на ПЛК M340 BMX P34 2020/2030?
Вопрос (Проблема):
Как установить IP-адрес для порта Ethernet на ПЛК M340 BMX P34 2020/2030?
Серия/Окружение/Версии:
Unity, Control Expert
Решение:
Адресация порта Ethernet задается двумя поворотными переключателями на задней панели ПЛК. Есть 4 способа получить IP-адрес:
1. По Stored Device (сохраненное устройство) использует заданные в приложении настройки IP-адреса.
2. По BootP устройство получает IP-адрес от сервера BootP.
3. При использовании Clear IP Device используется IP-адрес по умолчанию на основе MAC-адреса.
При этом, формат IP-адреса по умолчанию — 84.x.y.z: 84: фиксированное значение x.y.z: последние три поля IP-адреса по умолчанию соответствуют десятичным эквивалентам последние три байта из MAC-адреса
4. Десятками и единицами поворотных переключателей задаётся имя устройства по умолчанию для модуля для получения IP-адреса от DHCP-сервера.
Как установить IP-адрес для порта Ethernet на ПЛК M340 BMX P34 2020/2030?
Серия/Окружение/Версии:
Unity, Control Expert
Решение:
Адресация порта Ethernet задается двумя поворотными переключателями на задней панели ПЛК. Есть 4 способа получить IP-адрес:
1. По Stored Device (сохраненное устройство) использует заданные в приложении настройки IP-адреса.
2. По BootP устройство получает IP-адрес от сервера BootP.
3. При использовании Clear IP Device используется IP-адрес по умолчанию на основе MAC-адреса.
При этом, формат IP-адреса по умолчанию — 84.x.y.z: 84: фиксированное значение x.y.z: последние три поля IP-адреса по умолчанию соответствуют десятичным эквивалентам последние три байта из MAC-адреса
4. Десятками и единицами поворотных переключателей задаётся имя устройства по умолчанию для модуля для получения IP-адреса от DHCP-сервера.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Изделие:
Линейка:
Узнайте больше
Изделие:
Линейка: