{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Transfer of project to NOE v6.4 using Web Designer 3.2
Issue
Transfer of project to NOE v6.4 using Web Designer 3.2

Product Line
BMXNOE0110

Environment
Web Designer, Windows 10

Resolution
If you try to transfer an older Web Designer project into a BMXNOE0110 module
(exec firmware version 6.4 and higher) using Web Designer version 3.2,  it will fail
to open the Transfer Status window.

This video will demonstrate how to resolve the issue.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: