{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is there a way to Freewheel Stop on Profinet with Process Drives?
Issue:
How can you do a freewheel stop on the ATV630 and ATV930 over Profinet command?

Product Line:
ATV630, ATV930 Series with Profinet option card.

Environment:
All

Cause:
Want the drive to freewheel stop when command is coming from the Profinet network.

Resolution:
CMD or command bits 0 and 1 both have set to 0 at the same time to command a freewheel stop over the Profinet network.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: