{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Which Microsoft Windows operating system is supported by EcoStruxure Control Expert 15 and 15SP1?
Issue:
Microsoft Windows operating systems supported by EcoStruxure Control Expert 15 and 15SP1


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
EcoStruxure Control Expert V15 and V15SP1 is supported on the following Microsoft Windows operating systems
-Windows 10 64bits( version 1809 minimum is mandatory), Note: Windows 10 32 bits not supported
-Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (version 1804)
-Windows Server 2019 (Standard version is recommended)

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: