What is the IP (Internal Protection) rating of the NetShelter SX, SV and CX cabinets?
Issue:
Internal Protection (IP) rating of the NetShelter SX, SV and CX cabinets is required.
Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter CX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Resolution:
NOTE: The NetShelter "AR" cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards for Internal Protection.
As stated above "cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards"
This includes: AR3100, AR3104, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3157, AR3300, AR3305, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR3200, and AR3810, AR2400, AR2401, AR2400FP1, AR2480, AR2500, AR2580, AR2407, AR2487, AR2507, AR2587, AR2200, AR2280, 403AR4000MV, AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A, AR8IA.
Какова степень защиты IP (внутренней защиты) для шкафов NetShelter SX, SV и CX?
Проблема:
Требуется внутренняя защита (IP) шкафов NetShelter SX, SV и CX.
Линейка продуктов:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter CX
Окружающая среда:
Все версии и серийные диапазоны.
Причина:
Разрешение:
ПРИМЕЧАНИЕ. Шкафы NetShelter "AR" не прошли независимых испытаний на соответствие стандартам IEC 60529 по внутренней защите.
Как указано выше, "шкафы не были испытаны независимо в соответствии со стандартами IEC 60529"
В их число входят: AR3100, AR3104, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3300 5, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR3200 и AR3810, AR2400, AR240 0FP1, AR2480, AR2500, AR2580, AR2407, AR2487, AR2507, AR2200 880, 403AR4000MV, AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A.
Issue:
Internal Protection (IP) rating of the NetShelter SX, SV and CX cabinets is required.
Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter CX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
IP ratings are used to determine how large an object, or liquid, may pass through the side panels or roof of a cabinet. For example a product that has a rating of IP44 when interpreted means that the product is protected against solid objects that are bigger than 1mm and water splashing from all directions.
Resolution:
NOTE: The NetShelter "AR" cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards for Internal Protection.
As stated above "cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards"
This includes: AR3100, AR3104, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3157, AR3300, AR3305, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR3200, and AR3810, AR2400, AR2401, AR2400FP1, AR2480, AR2500, AR2580, AR2407, AR2487, AR2507, AR2587, AR2200, AR2280, 403AR4000MV, AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A, AR8IA.
Какова степень защиты IP (внутренней защиты) для шкафов NetShelter SX, SV и CX?
Проблема:
Требуется внутренняя защита (IP) шкафов NetShelter SX, SV и CX.
Линейка продуктов:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter CX
Окружающая среда:
Все версии и серийные диапазоны.
Причина:
Класс защиты от проникновения пыли и воды позволяет определить, какой размер объекта или жидкости может проходить через боковые панели или крышу шкафа. Например, изделие с классом защиты IP44 при интерпретации означает, что изделие защищено от твердых предметов, размер которых превышает 1 мм, и от разбрызгивания воды со всех сторон.
Разрешение:
ПРИМЕЧАНИЕ. Шкафы NetShelter "AR" не прошли независимых испытаний на соответствие стандартам IEC 60529 по внутренней защите.
Как указано выше, "шкафы не были испытаны независимо в соответствии со стандартами IEC 60529"
В их число входят: AR3100, AR3104, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3300 5, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR3200 и AR3810, AR2400, AR240 0FP1, AR2480, AR2500, AR2580, AR2407, AR2487, AR2507, AR2200 880, 403AR4000MV, AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A.