{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Video: eConversion Live from the Lab 3: Power Factor Correction
eConversion is a patented high-efficiency mode for Schneider Electric Galaxy V Series (VS, VM, VL, VX) UPS that combines the best efficiency (up to 99%) with maximum load protection (IEC62040-3 class 1, VFI1.1.1 – equivalent to Double Conversion). eConversion typically provides a 3x reduction of the UPS electricity consumption.
This live video from the lab shows how eConversion performs input power factor correction.
Discover more via eConversion Savings Calculator.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: